DUG_Micro Module Dimmer_WH-08

Au sujet de l’appareil

Le Variateur de module Micro Wiser (ci-après dénommé Puck) combine les avantages de la fonctionnalité de variateur intelligent avec des interrupteurs à bouton-poussoir mécaniques ordinaires. Il transforme un interrupteur classique en un dispositif connecté qui peut être commandé à partir de l'interrupteur ou via le Wiser application. Il peut commuter et faire varier les charges ohmiques, inductives ou capacitives et il est également compatible avec les LED à variation d’intensité.
NOTE: Ne commandez aucun équipement dépendant d’une alimentation électrique permanente.

Caractéristiques supplémentaires :

  • Télécommande avec 10 boutons-poussoirs mécaniques simples au maximum.

  • Réglage manuel du mode de fonctionnement des LED (mode RL-LED)

  • Protection électronique contre les surcharges, contre la surchauffe et contre les courts-circuits.

  • Réglage de la plage de variation : luminosité minimale et maximale.

  • Réglage d’horaires.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.