DUG_Micro Module Dimmer_WH-08

Jumelage d'un interrupteur sans fil 2 gang avec 2 micromodule pour variateur (Pucks)

Pour apparier le commutateur sans fil au Puck, vous devez mettre le commutateur sans fil et le Puck en mode d'appariement.
NOTE:

Le mode d’appairage reste actif pendant environ une minute.

  1. Appuyez brièvement 5 fois de suite sur le bouton-poussoir supérieur droit de l'interrupteur sans fil.

    La LED d’état clignote en vert.

    AVERTISSEMENT
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
    • Respectez les règlements en vigueur pour les activités sur les pièces sous tension.
    • N’activez les boutons de l’appareil qu’à l’aide d’un équipement auxiliaire isolé répondant au exigences de la norme EN 60900.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  2. Suivez l'une des options pour jumeler un palet :

    • Appuyer brièvement 5 fois de suite sur le bouton S/R (setup/reset) du Puck à l'aide d'un tournevis.

      ou

    • Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir mécanique.

    Le voyant d'état clignote en vert sur le voyant Puck.

    NOTE: Si le Puck est situé derrière le bouton-poussoir mécanique, la LED d'état n'est pas visible.

    La charge connectée au Puck clignote quelques fois. La LED d’état cesse de clignoter en vert sur le commutateur sans fil et le Puck.

    IMPORTANT: Vérifiez que l'appairage a réussi avant de continuer avec le canal de gauche.
  3. Appuyez brièvement sur le bouton-poussoir supérieur gauche 5 fois de suite sur le commutateur sans fil.

    La LED d’état clignote en vert.

  4. Répéter l'étape 2 pour le deuxième palet.

    La lumière connectée au Puck clignote quelques fois. La LED d’état cesse de clignoter en vert sur le commutateur sans fil et le Puck.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.