Appairage de l’appareil avec la Passerelle Wiser
- Sur l’écran d’accueil, appuyez sur
.
- Appuyez sur et appuyer sur Lumières > .
- Appuyez sur Scanner le code QR et
autorisez l’application Wiser Home à accéder à
votre caméra. Ensuite, scannez le QR code situé sur l’appareil.NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.
Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :
-
(A) : Saisissez l’Adresse Mac/EUI-64 et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.
-
(B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI–64 et le code d’installation.
-
- Une fois l’appareil validé, appuyez sur Suivant, effectuez l’une des actions suivantes
pour ajouter l’appareil :
- Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton Setup/Reset du Puck à l’aide d’un tournevis et assurez-vous que la LED clignote en orange.
- Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir.
NOTE: Si le Puck est situé derrière le bouton-poussoir, la LED d’état n’est pas visible.
- Attendez quelques secondes que la LED s’allume en vert. Vous pouvez également voir dans l’application que l’appareil est appairé.
- Appuyez sur Suivant pour saisir
le nom de l’appareil et l’attribuer à une nouvelle
pièce ou à une pièce existante.
Une fois l'appareil appairé, un écran de confirmation s'affiche avec les options suivantes :
-
+ Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.
-
Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.
NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.Le Puck est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous les onglets Tout et Pièce.
-