DUG_Micro Module Dimmer_WH-08

Sélection d’un emplacement pour l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, ajoutez le Puck à n’importe quelle pièce (telle que salon, chambre à coucher, cuisine, etc.).
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Micromodule Variateur > Emplacement (A) pour assigner le puck à une pièce existante ou à une nouvelle pièce (B) et appuyez sur Envoyer.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur l’onglet Contrôle, appuyez sur > Sélectionner l’appareil > Paramètres de l’équipement.
    NOTE:
    • Appuyez sur Supprimer de la pièce pour retirer l’appareil de la pièce existante.

    • Micromodule Variateur est le nom donné à l’appareil par l’utilisateur. N’importe quel nom peut être attribué lors de l’appairage avec la passerelle Wiser.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.