DUG_Micro Module Dimmer_WH-08

Réglage du niveau de luminosité minimal et maximal

Si le variateur est connecté à une LED, la luminosité minimale et maximale doit être réglée pour éviter le scintillement et la désactivation de la LED.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Micromodule Variateur .
  3. Faites glisser la barre de défilement pour augmenter ou réduire la luminosité minimale et la luminosité maximale (A).
    IMPORTANT: Si la lumière ne commence pas à s'intensifier à partir de 0 %, ajustez le point de consigne du niveau minimum jusqu'au point où la lumière commence réellement à s'intensifier. De même, pour obtenir une luminosité maximale, réglez le niveau maximal en fonction du comportement de la lumière connectée. Par exemple, si la luminosité n'augmente pas entre 80 % et 100 %, réglez le niveau maximal à 80 %.
    NOTE: La luminosité minimale doit être inférieure à la luminosité maximale.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.