DUG_Micro Module Dimmer_WH-08

LED-Anzeige

Gerät koppeln

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie die Setup-/Reset-Taste oder den Drucktaster 3 Mal kurz.

Die LED blinkt einmal pro Sekunde gelb.

Der Kopplungsmodus ist 30 Sekunden lang aktiv. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, leuchtet die LED einige Sekunden lang grün, bevor sie erlischt.

Gerät zurücksetzen

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie die Setup-/Reset-Taste oder den Drucktaster 3 Mal kurz und halten Sie sie/ihn einmal für > 10 s gedrückt.

Die LED blinkt einmal grün, blinkt dann einige Sekunden lang rot, blinkt anschließend wieder grün und leuchtet schließlich dauerhaft gelb.

Das Gerät befindet sich im Reset-Modus. Das Gerät startet neu und die LED leuchtet gelb, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit für die Kopplung ist.

Weitere LED-Anzeigen

LED-Status

Beschreibung

Durchgehend rot

Das Licht ist eingeschaltet.

Durchgehend grün

Das Gerät wurde bereits mit dem Hub gekoppelt.

Durchgehend gelb

Das Gerät ist nicht mit dem Hub gekoppelt.

Blinkt gelb

Das Gerät ist bereit für die Kopplung.

Keine LED

Das Licht ist ausgeschaltet.

Blinkt grün

Die Setup-/Reset-Taste wurde 3 Mal gedrückt, aber das Gerät war bereits mit dem Hub gekoppelt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.