DUG_Micro Module Dimmer_WH-07

Información sobre el dispositivo

El Micromódulo regulador Wiser (en lo sucesivo denominados micro ) combina las ventajas de la funcionalidad del regulador inteligente con los interruptores de pulsador mecánicos comunes. Transforma un conmutador convencional en un dispositivo conectado que se puede controlar desde el conmutador o a través de la aplicación Wiser . Puede conmutar y regular las cargas óhmicas, inductivas o capacitivas, y también es compatible con LED regulables.
NOTA: No controle ningún dispositivo que dependa de una fuente de alimentación permanente.

Características adicionales:

  • Control remoto con un máximo de 10 pulsadores NA individuales.

  • Configuración manual del modo de funcionamiento de LED (modo RL LED)

  • Protección contra sobrecarga electrónica, protección contra sobrecalentamiento y protección contra cortocircuitos.

  • Ajuste del rango de regulación: brillo mínimo y máximo.

  • Ajuste de un horario.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.