DUG_Micro Module Dimmer_WH-07

Emparejamiento de interruptor inalámbrico de 2 gangs con 2 atenuadores de micromódulo (pucks)

Para emparejar el interruptor inalámbrico al micromódulo, debe poner el interruptor inalámbrico y el micromódulo en modo de emparejamiento.
NOTA:

El modo de emparejamiento se activará durante un minuto aproximadamente.

  1. Pulse brevemente 5 veces seguidas el botón superior derecho del conmutador inalámbrico.

    El LED de estado parpadea en verde.

    ADVERTENCIA
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
    • Respete la normativa vigente al trabajar con piezas activas.
    • Accione únicamente los botones del dispositivo con un equipo auxiliar aislado que cumpla los requisitos de la norma EN 60900.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  2. Siga cualquiera de las opciones para emparejar un Puck :

    • Pulse brevemente el botón S/R (setup/reset) 5 veces seguidas en el Puck con un destornillador.

      o

    • Pulse brevemente el pulsador mecánico 5 veces consecutivas con gran rapidez.

    El LED de estado parpadea en verde en el LED Puck.

    NOTA: Si el micromódulo se encuentra detrás del pulsador mecánico, el LED de estado no es visible.

    La carga conectada al Puck parpadea varias veces. El LED de estado deja de parpadear en verde en el interruptor inalámbrico y el puck.

    IMPORTANTE: Compruebe si el emparejamiento se ha realizado correctamente antes de continuar con el canal izquierdo.
  3. Pulse brevemente 5 veces seguidas el botón superior izquierdo del conmutador inalámbrico.

    El LED de estado parpadea en verde.

  4. Repita el paso 2 en el segundo Puck.

    La luz conectada al puck parpadea unas cuantas veces. El LED de estado deja de parpadear en verde en el interruptor inalámbrico y el puck.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.