DUG_Micro módulo regulador_WH-08

Ajuste del nivel de luminosidad mínima y máxima

Si el regulador está conectado a un LED, se deben ajustar las luminosidades mínima y máxima para evitar el parpadeo y la desconexión del LED.
  1. En la pantalla de inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Micromódulo regulador.
  3. Arrastre la barra deslizante para aumentar o disminuir el Brillo mínimo y el Brillo máximo (A).
    IMPORTANTE: Si la luz no comienza a iluminarse desde el 0 %, ajuste el nivel de consigna mínimo al punto en el que la luz comience realmente a brillar. Del mismo modo, para obtener el brillo máximo, ajuste el nivel máximo en función del comportamiento de la luz conectada. Por ejemplo, si el brillo no aumenta entre el 80 % y el 100 %, ajuste el nivel máximo al 80 %.
    NOTA: El brillo mínimo debe ser inferior al brillo máximo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.