DUG_Micro Module Light Switch_WH-08

Réinitialisation du dispositif

Sélectionnez l’une des options pour réinitialiser l’équipement en mode par défaut :

  • Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton Setup/Reset, puis appuyez une fois sur le bouton de configuration/réinitialisation du puck pendant 10 s à l’aide d’un tournevis.

  • Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir, puis appuyez une fois sur le bouton-poussoir pendant 10 s.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.