DUG_Schaltaktor 1fach UP_WH-07

Gerät entfernen

  1. Tippen Sie auf der SeiteÜbersicht auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Unterputz-Schaltaktor > Löschen (A).
    HINWEIS:
    • Durch Entfernen des Geräts wird der Aktor zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen leuchtet die LED gelb auf und zeigt an, dass der Aktor bereit ist, eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk herzustellen.

    • Wenn beim Koppeln oder Zurücksetzen des Aktors ein Problem auftritt, siehe Gerät zurücksetzen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.