DUG_Micromódulo Interruptor_WH-07

Resolução de problemas

Erro

Causa possível

Solução

O dispositivo não está pronto para emparelhar depois de ser removido da aplicação.

O dispositivo não foi reiniciado de forma correta.

Repor as predefinições de fábrica; consulteRepor o dispositivo

Problema

Causa possível

Solução

O dispositivo tem dificuldade em se ligar ao Hub. Após pressionar 3 vezes, o LED do dispositivo pisca a verde/vermelho durante 30 s.

NOTA: Isto não se aplica ao mais recente modelo Zigbee®.

O modo de emparelhamento foi alterado.

  1. Repor o dispositivo para as configurações de fábrica.
  2. Após a reposição, pressione o botão de configuração/redefinição ou o botão de pressão 4 vezes e mantenha-o pressionado durante 20 s, até o LED piscar a vermelho.

    O dispositivo deve ser reiniciado no modo correto.

  3. Após reiniciar, pressione o botão de configuração/redefinição ou o botão de pressão 3 vezes para iniciar o modo de emparelhamento.

    O LED pisca a cor de laranja.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.