DUG_Variateur Puck multi-fils_WH-05

À propos de l’appareil

Le micromodule multi-fils Wiser pour variateur à LED (ci-après dénommé variateur/micromodule variateur) combine les avantages de la fonctionnalité de variateur intelligent avec des interrupteurs à bouton-poussoir mécanique ordinaires. Il transforme un interrupteur conventionnel en appareil connecté qu’il est possible de commander par un bouton-poussoir ou via l’application Wiser. Il peut commuter et faire varier les charges ohmiques ou capacitives et est également compatible avec les LED à variation d’intensité.
NOTE: Ne commandez aucun appareil dépendant d’une alimentation électrique permanente.

Caractéristiques supplémentaires :

  • Télécommande avec 10 boutons-poussoirs mécaniques simples au maximum.

  • Réglage manuel du mode de fonctionnement des LED (mode RL-LED)

  • Protection électronique contre les surcharges, contre la surchauffe et contre les courts-circuits.

  • Réglage de la plage de variation : luminosité minimale et maximale.

  • Réglage d’un programme horaire avec l’application Wiser.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.