DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Contrôle de Lumière Connectée

Vous pouvez configurer des commandes pour allumer/éteindre et augmenter/réduire la luminosité à l’aide de l’interrupteur à bouton-poussoir.
  1. Sélectionnez Contrôle de lumière connectée dans le menu déroulant.
  2. Appuyez sur l’option que vous souhaitez configurer.
    • Allumer/Réduire | Diminuer/Augmenter : L’éclairage peut être allumé/éteint par un appui court sur le bouton-poussoir, et la luminosité de l’éclairage peut être augmentée/diminuée par un appui long sur le bouton-poussoir.
    • Allumer | Augmenter la luminosité : L’éclairage peut être allumé par un appui court sur le bouton-poussoir, et la luminosité de l’éclairage peut être augmentée par un appui long sur le bouton-poussoir.
    • Éteindre | Réduire la luminosité : L’éclairage peut être éteint par un appui court sur le bouton-poussoir, et la luminosité de l’éclairage peut être diminuée par un appui long sur le bouton-poussoir.
  3. Une fois l’option sélectionnée, appuyez sur Sauvegarder.
    IMPORTANT:
    • Si vous avez configuré un bouton-poussoir avec l’option Allumer | Augmenter la luminosité, vous pouvez l’utiliser pour allumer la lumière et augmenter sa luminosité. Cependant, pour éteindre la lumière et réduire sa luminosité, vous devez configurer un autre bouton-poussoir avec l’option Éteindre | Réduire la luminosité ou vous pouvez effectuer ces actions à l’aide de l’application.

    • Si vous avez configuré un bouton-poussoir avec l’option Éteindre | Réduire la luminosité, vous pouvez l’utiliser pour éteindre la lumière et réduire sa luminosité. Cependant, pour allumer la lumière et augmenter sa luminosité, vous devez configurer un autre bouton-poussoir avec l’option Allumer | Augmenter la luminosité ou vous pouvez effectuer ces actions à l’aide de l’application.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.