DUG_Variateur Puck multi-fils_WH-05

Fonctionnement manuel

Lorsque le variateur est connecté à un bouton-poussoir mécanique, les appareils d’éclairage connectés peuvent être commandés manuellement.

  • Appuyez brièvement sur le bouton-poussoir mécanique-1 pour allumer/éteindre la lumière.

  • Appuyez sur le bouton-poussoir mécanique-1 et maintenez-le enfoncé pour régler le niveau de variation de la lumière.

NOTE: Certaines lampes ont un point de départ. Lorsque vous allumez la lampe à une faible luminosité, elle devient rapidement très lumineuse puis revient automatiquement à la luminosité inférieure. Il s’agit du comportement de la lampe, le variateur ne peut pas le modifier.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.