DUG_Variateur Puck multi-fils_WH-05

Suppression de l’appareil dans le système Wiser

À l’aide de l’application Wiser, vous pouvez supprimer du système le variateur.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Micromodule Variateur > Supprimer (A).

    NOTE:
    • La suppression de l’appareil réinitialisera le variateur. Après la réinitialisation, la LED s’allume en orange, ce qui indique que le variateur est prêt à être appairé à un autre réseau.

    • En cas de problème lors de l’appairage ou de la réinitialisation du variateur, reportez-vous à la section Réinitialisation de l’appareil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.