DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Dépannage

Symptôme

Solution

Augmentation de l’intensité lumineuse impossible.

  • Réduisez/augmentez la charge.

  • Laissez le variateur refroidir en cas de surchauffe.

  • Modifiez la charge (si la charge est incompatible avec le variateur).

Mise en marche impossible.

  • Laissez le variateur refroidir en cas de surchauffe.

  • Réduisez la charge.

  • Modifiez la charge.

  • Vérifiez le câblage entre le bouton-poussoir et le variateur.

Scintillement à luminosité minimale.

  • Augmentez la luminosité minimale (si le scintillement persiste, installez un module de compensation de charge, CCT90501).

  • Modifiez la charge (si la luminosité minimale est insuffisante).

  • Réglez le mode RL-LED (il est conseillé d’utiliser 10 % de la charge nominale pour éviter la surchauffe du variateur).

Scintillement à luminosité minimale.

  • Réduisez la luminosité maximale.

  • Modifiez la charge.

Scintillement à luminosité normale

  • Modifiez la charge.

  • Réglez le mode RL-LED (il est conseillé d’utiliser 10 % de la charge nominale pour éviter la surchauffe du variateur).

Capacité de variation légère uniquement

  • Modifiez la plage de variation.

  • Réglez le mode RL-LED (il est conseillé d’utiliser 10 % de la charge nominale pour éviter la surchauffe du variateur).

  • Modifiez la charge (si la charge est incompatible avec le variateur).

L’appareil n’est pas prêt à être appairé une fois qu’il a été supprimé de l’application.

Rétablissez les paramètres d’usine par défaut, reportez-vous à la section Réinitialisation manuelle de l’appareil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.