DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH–05

Über das Gerät

Der Wiser LED-Dimmaktor 1fach UP (nachstehend Dimmer / Dimmaktor genannt) kombiniert die Vorteile einer intelligenten Dimmerfunktion mit herkömmlichen mechanischen Drucktaster-Schaltern. Er wandelt einen herkömmlichen Schalter in ein vernetztes Gerät um, das über einen Drucktaster oder über die Wiser App gesteuert werden kann. Er kann die ohmschen oder kapazitiven Lasten schalten und dimmen und ist außerdem mit dimmbaren LEDs kompatibel.
HINWEIS: Steuern Sie keine Geräte, die von einer permanenten Spannungsversorgung abhängig sind.

Zusätzliche Funktionen:

  • Fernbedienung mit maximal 10 einzelnen mechanischen Drucktastern.

  • Manuelles Einstellen der LED-Betriebsart (RL-LED-Modus).

  • Elektronischer Überlastschutz, Überhitzungsschutz und Kurzschlussschutz.

  • Einstellen des Dimmbereichs: minimale und maximale Helligkeit.

  • Zeitplan über die Wiser App einstellen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.