DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH–05

Anpassen der Helligkeitsstufe mit der App

Erhöhen bzw. verringern Sie mit der Wiser Home App die Helligkeitsstufe im Dimmer-.
  1. Gehen Sie zur Registerkarte Steuerung, tippen Sie auf Alle Geräte oder auf die Registerkarte des Raumes, in dem sich Dimmer befindet.
  2. Ziehen Sie im Gerätesteuerungsbildschirm den Schieberegler nach oben/unten, um die Helligkeit zu erhöhen/zu verringern (A).
    VORSCHLAG: Sie können das Dimmer- auch auf dem Gerätesteuerungsbildschirm ein-/ausschalten. Tippen Sie dazu auf (B).

    HINWEIS: Einige Lampen haben einen Ausgangspunkt. Wenn Sie die Lampe mit einer niedrigen Helligkeit einschalten, wird sie schnell sehr hell und kehrt dann automatisch zur niedrigeren Helligkeit zurück. Das ist eine Eigenschaft der Lampe, die durch den Dimmer nicht verändert werden kann.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.