DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH–05

Verbundene Taster konfigurieren

Sie können einen oder zwei mechanische Drucktaster mit dem Dimmer verbinden. Jeder Schalter kann so konfiguriert werden, dass er die Beleuchtung individuell steuert oder einen Moment zum Ein-/Ausschalten und Auf-/Ab-Dimmen aktiviert.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Unterputz-Dimmaktor > Verbundene Taster konfigurieren (A).
  3. Wählen Sie den Drucktaster aus, den Sie konfigurieren möchten.
    • Drucktaster 1
    • Drucktaster 2
    Standardmäßig ist Drucktaster 1 mit der Option Lichtsteuerung konfiguriert, und Sie können ihn je nach Bedarf mit den folgenden Optionen konfigurieren.
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Lichtsteuerung (B)
    • Moment (C)
    HINWEIS: Im folgenden Abschnitt finden Sie eine Erläuterung der oben genannten Optionen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.