DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH–05

Drucktaster-Momentsteuerung

Ordnen Sie dem kurzen und langen Drücken des Drucktasters jeweils einen Moment zu oder erstellen Sie einen Moment.
  1. Wählen Sie Moment aus dem Menü aus und tippen Sie dann auf Kurz drücken (A).
  2. Wählen Sie einen vorhandenen Moment aus und tippen Sie auf Moment auswählen oder tippen Sie auf Einen Moment erstellen, um einen neuen Moment zu erstellen.
    Klicken Sie auf den folgenden Link, um detaillierte Informationen zum Erstellen eines neuen Moments zu erhalten, Einen Moment erstellen.
  3. Nachdem Sie einen Moment ausgewählt haben, tippen Sie auf das Zurück-Symbol (B), um zur Konfigurationsseite zurückzukehren.
    Sie sehen jetzt, dass die Funktion Kurz drücken mit einem Moment konfiguriert ist. Gehen Sie bei der Funktion Lange drücken in gleicher Weise vor.

Einen Moment ändern und deaktivieren

  1. Tippen Sie auf der Seite Moment-Einstellungen auf Kurz drücken oder Lange drücken.
  2. Wählen Sie die folgenden Optionen zum Ändern oder Deaktivieren des Moments.
    • Ändern: Tippen Sie auf den Moment, den Sie für die Funktion Kurz drücken oder Lange drücken konfigurieren möchten, und tippen Sie dann auf Moment auswählen.
      VORSCHLAG: Der Moment mit einem grünen Häkchen ist der aktuell ausgewählte Moment. Tippen Sie auf einen anderen Moment, um Änderungen vorzunehmen.
    • Deaktivieren: Tippen Sie auf den Moment, den Sie für die Funktion Kurz drücken oder Lange drücken deaktivieren möchten, und tippen Sie dann auf Moment auswählen.
      VORSCHLAG: Der Moment mit einem grünen Häkchen ist der aktuell ausgewählte Moment. Tippen Sie auf den Moment mit dem grünen Häkchen, um ihn zu Deaktivieren.
  3. Tippen Sie auf Ja, ich bin sicher, um die Änderungen zu bestätigen und anzuwenden.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.