DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH–05

Gerät mit Wiser Hub koppeln

Koppeln Sie Ihren Dimmer mithilfe der Wiser Home App mit dem Wiser Hub, um auf den Dimmer zuzugreifen und ihn zu steuern.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Geräte > > Leuchten > Dimmaktor.
    VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf Kontrolle > > Leuchten > Unterputz-Aktor navigieren.
  2. Tippen Sie auf QR-Code scannen und erlauben Sie der Wiser Home-App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.
    HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 3 fortzufahren.

    Wenn der QR-Code falsch ist, wird die Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • (A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.

    • (B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.

  3. Tippen Sie auf Weiter und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um das Gerät hinzuzufügen:
    • Drücken Sie die Set-Taste (Setup/Reset) am Dimmer 3 Mal kurz (<0,5 s) mit einem Schraubendreher.
    • Drücken Sie den (mit der Klemme 1 des Dimmers verbundenen) mechanischen Drucktaster 3 Mal kurz.
    Die LED blinkt gelb.
    HINWEIS: Befindet sich der Dimmer hinter dem Drucktaster, ist die Status-LED nicht sichtbar.
  4. Warten Sie einige Sekunden, bis die LED grün aufleuchtet. In der App können Sie auch sehen, dass das Gerät verbunden ist.
    Nach einigen Sekunden zeigt eine grüne LED an, dass das Gerät erfolgreich mit dem Hub gekoppelt wurde.

    HINWEIS: Falls die LED grün und rot blinkt, lesen Sie die Anweisungen durch Tippen auf den Link LED blinkt nicht gelb?.
  5. Tippen Sie auf , um den Gerätenamen einzugeben.
  6. Tippen Sie auf Weiter und weisen Sie das Gerät einem neuen Raum oder einem vorhandenen Raum zu und tippen Sie auf Eingeben.
    WICHTIG: Der nächste Bildschirm zeigt die Seite Geräteeinstellungen, auf der Sie die Geräteeinstellungen während des Kopplungsprozesses oder zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren können. Wenn Sie später konfigurieren möchten, tippen Sie auf Eingeben. Weitere Informationen zu den Geräteeinstellungen finden Sie im Abschnitt Gerät konfigurieren.

    Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:

    • + Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.

    • Verwendung Ihres Geräts: Antippen, um mit der Verwendung des gekoppelten Geräts zu beginnen.

    HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.

    Jetzt können Sie das neu hinzugefügte Gerät auf der Registerkarte Kontrolle unter den Registerkarten Alle und Raum sehen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.