DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH–05

Gerät aus dem Wiser-System entfernen

Mit der Wiser-App können Sie das Dimmer aus dem System entfernen.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Unterputz-Dimmaktor > Löschen (A).

    HINWEIS:
    • Durch Entfernen des Geräts wird das Dimmer zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen leuchtet die LED gelb auf und zeigt an, dass das Dimmer bereit ist, eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk herzustellen.

    • Wenn beim Koppeln oder Zurücksetzen des Dimmer ein Problem auftritt, siehe Gerät zurücksetzen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.