DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Ajuste de la luminosidad usando la aplicación

Con la aplicación Wiser Home, aumente o disminuya el nivel de luminosidad del micro.
  1. Vaya a la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el regulador.
  2. En la página del panel de control del dispositivo, arrastre la barra deslizante hacia arriba/abajo para aumentar/disminuir el brillo (A).
    SUGERENCIA: También puede encender o apagar el micro en la página del panel de control del dispositivo, toque (B) para encenderlo/apagarlo.

    NOTA: Algunas lámparas tienen un punto de inicio. Cuando enciende la lámpara a baja luminosidad, esta se ilumina rápidamente y vuelve automáticamente la luminosidad más baja. Este es el comportamiento de la lámpara y el regulador de luz no puede cambiarlo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.