DUG_Power_Micromodule_WH-06

Affichage LED

Appairage de l’appareil

Action de l’utilisateur

Affichage LED

État

Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir (APPUYER).

La LED clignote en orange une fois par seconde.

Le mode d’appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l’appairage terminé, la LED s’allume en vert pendant quelques secondes avant de s’éteindre.

Réinitialisation de l’appareil

Action de l’utilisateur

Affichage LED

État

Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir (APPUYER) et maintenez-le enfoncé une fois pendant > 10 s.

La LED clignote en rouge une fois par seconde.

L’équipement est en mode de réinitialisation. L’équipement redémarre ensuite et la LED s’allume en orange pour indiquer que l’équipement est prêt à être appairé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.