DUG_Micromodule de puissance_WH-07

Suppression de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez supprimer le module du système.
Pour supprimer l’appareil :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Micromodule de pilotage > Supprimer (A).
  3. Appuyez sur Supprimer du système.
    La suppression de l’appareil retirera tous les historiques des données.
    NOTE:
    • La suppression de l’appareil réinitialisera le module. Après la réinitialisation, la LED s’allume en orange, ce qui indique que le module est prêt à être appairé à un autre réseau.

    • En cas de problème lors de l'appairage ou de la réinitialisation du module, reportez-vous à Réinitialisation de l'appareil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.