DUG_Enchufe inalámbrico_WH-11

Creación de una programación horaria

El enchufe puede controlarse y activarse a través de una programación horaria. Una vez ajustada la programación horaria, el sistema seguirá la programación horaria de forma activa. Puede crear o modificar las programaciones horarias en cualquier momento.

  1. En la pantalla de inicio, pulse > Programaciones horarias > .

  2. Introduzca el nombre de la programación horaria (A).

  3. Seleccione un tipo de dispositivo (B).

  4. Seleccione la lista de dispositivos (C) a los que se debe aplicar la programación horaria.

  5. Pulse Crear.

  6. Pulse para añadir un evento.

  7. Seleccione un estado (encendido/apagado) (D), un período de tiempo (E) y pulse Aceptar.

    SUGERENCIA:
    • Puede añadir varias programaciones horarias en función de sus necesidades. Seleccione los días, pulse y ajuste el estado de encendido/apagado y la hora.

    • Puede copiar la programación horaria existente a otra o a los días que desee. Pulse .

      • Pulse Programación horaria, seleccione una programación horaria existente y pulse Copiar.

      • Pulse Día, seleccione los días que desee asignar y pulse Copiar.

    • Cuando comience la programación horaria, podrá ver la hora de finalización en las siguientes pantallas:

      • Pantalla de control del dispositivo.

      • Pestaña Control en Nombre del dispositivo.

      • Sección Dispositivos favoritos en la pantalla de inicio.

Activación de una programación horaria

Para seguir la programación horaria del enchufe:

  1. Vaya a la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentre el enchufe.

  2. Pulse Seguir la programación horaria para encender/apagar la programación horaria.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.