DUG_Enchufe inalámbrico_WH-11

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Usando la aplicación Wiser Home, empareje su enchufe con Wiser Hub para acceder y controlar el enchufe.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Toca Dispositivos > > Electrodomésticos > Enchufe inteligente.
    SUGERENCIA: También puede navegar pulsando Control > > Electrodomésticos > Enchufe inalámbrico.
    SUGERENCIA: La siguiente pantalla muestra el proceso de vinculación del enchufe.
  3. Mantén pulsado el botón de encendido/apagado del enchufe durante 2 segundos hasta que el LED parpadee en azul.
    El conector ya está correctamente conectado.
  4. Pulsa (A) para realizar la selección de un icono adecuado para tu carga y pulsa Guardar.
    NOTA: El icono de enchufe eléctrico está asignado por defecto.
  5. Pulsa (B) para asignar un nombre.
  6. Pulse Siguiente para asignar el enchufe a una habitación nueva o existente.
  7. Pulse Enviar.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Toque para continuar emparejando más dispositivos.

    • Empiece a utilizar su dispositivo: Toque para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.

    Ahora puede ver el dispositivo recién añadido en la pestaña Control, en las pestañas Todo y Habitación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.