DUG_Enchufe inalámbrico_WH-11

Creación de un momento

Un momento le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear momentos según sus necesidades.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Vaya a Momentos > para crear un momento.
  3. Introduzca el nombre del momento (A).
    CONSEJO: Puede seleccionar la imagen de portada que mejor represente su momento pulsando .
  4. Pulse Añadir acciones (B) para seleccionar la lista de dispositivos.
  5. En el menú Añadir acciones, puede seleccionar los dispositivos (C).
  6. Cuando haya seleccionado todos los dispositivos, pulse Hecho.
  7. En la página Creador de momentos, pulse el dispositivo para ajustar la condición. Por ejemplo, seleccione Enchufe.
    • Pulse (D) para encender.

    Cuando se ajuste la condición deseada, pulse Aceptar.

  8. Una vez ajustadas todas las condiciones, pulse Guardar.
Una vez guardado el momento, se podrá ver en la pestaña Momentos. Puede pulsar el momento para activarlo.
CONSEJO:
  • Si desea ver los momentos creados en la pantalla de Inicio, vaya a Inicio > > Pantalla de inicio > Momentos. Active el botón de alternancia para ver los momentos en la pantalla de inicio.

  • También puede reorganizar los momentos pulsando Editar desde la pestaña Momentos de la pantalla de inicio o pulsando Automatización > Momentos > Volver a pedir.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.