DUG_Enchufe inalámbrico_WH-11

Creación de una automatización

Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas, que se activan automáticamente o que se activan a horas programadas. Con la aplicación Wiser, puede crear automatizaciones según sus necesidades.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Vaya a Automatización > para crear una automatización.
    NOTA: Se pueden añadir un máximo de 10 automatizaciones.
  3. Pulse Si (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones (B):
    • Todas las condiciones: Esto desencadena una acción solo cuando se cumplen todas las condiciones.
    • Cualquier condición: Esto activa una acción cuando se cumple al menos una condición.
  4. Pulse Añadir condiciones y seleccione una de las siguientes opciones (C):
    • Cambio de estado de un dispositivo: Para seleccionar un dispositivo que active la automatización.
    • Modo Ausente: Activar/desactivar el modo Ausente para activar una acción.
      SUGERENCIA: El modo Ausente también se puede usar como activador para apagar las luces o el regulador, cerrar la persiana, etc. Para obtener más información, consulte Modo Ausente.
    • Cambios en los precios de la energía: Para definir el límite de los precios de la energía.
      NOTA: Esta condición solo está disponible si su tarifa está ajustada como Pico/Valle o Dinámica. Consulte Ajuste de tarifa.
    NOTA:
    • Se pueden añadir 10 condiciones como máximo.

    • Para eliminar una condición añadida, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse .

  5. Para ajustar una hora específica para su automatización, pulse Cuando > Añadir tiempo y seleccione una de las siguientes opciones (D):
    • Hora específica del día: Amanecer, Atardecer, Personalizado.
    • Período de tiempo: Durante el día, Horario nocturno, Personalizado.
    NOTA:
    • Se pueden añadir un máximo de 10 entradas.

    • Para eliminar una hora específica, deslice el dedo hacia la izquierda y pulse .

  6. Para añadir una acción, pulse Entonces > Añadir una acción y seleccione una de las siguientes opciones (E):
    • Controlar un dispositivo: Seleccione los dispositivos que desea activar.
    • Enviar notificación: Active la notificación para la automatización.
    • Activar un momento: Seleccione el momento que desea activar.
    • Retardo: Esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede ajustar el tiempo de retardo en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retardar acciones en una automatización.
  7. Pulse Controlar un dispositivo > Enchufe inalámbrico y pulse (F) para encender/apagar y, a continuación, pulse Aceptar.
    NOTA:
    • Se pueden añadir 10 acciones como máximo.

    • Para eliminar una acción, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la acción y pulse .

  8. Introduzca el nombre de automatización (G).

    Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización pulsando .

  9. Pulse Guardar.
    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña Automatización.

    Puede activar o desactivar la automatización con .

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.