DUG_Enchufe inalámbrico_WH-11

Ejemplo de una automatización

En el ejemplo siguiente, si el modo ausente está activado durante el día, el enchufe conectado se apagará.
  1. Vaya a Automatización > para crear una automatización.
  2. Para añadir una condición, toque Añadir condición > Modo ausente > Modo Ausente habilitado (A).
  3. Lea la información y toque OK.
  4. Para ajustar la hora, toque Cuando > Añadir tiempo > Período de tiempo > Hora del día > Aceptar.
  5. Para añadir una acción, toque Entonces > Añadir una acción > Controlar un dispositivo > Enchufe inalámbrico > Aceptar.
    SUGERENCIA: Puede encender/apagar el enchufe.
  6. Lea la información y toque OK.
  7. Introduzca el nombre de la automatización.
    SUGERENCIA: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización tocando .
  8. Toque Guardar.
    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización.
    NOTA: Puede activar o desactivar las automatizaciones guardadas en el Automatización utilizando la pestaña interruptor de palanca.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.