DUG_Røgalarm DC_WH-05

Fejlfinding

Problem Løsning/handling

Røgalarmen afgiver ingen alarmlyd, når den testes.

  1. Kontroller, at afbryderen står i positionen ON, eller at røgalarmen er monteret korrekt. Hvis du er i tvivl, skal du tage røgalarmen af og sætte den på igen.

  2. Tryk på test-/stillefunktionsknappen, indtil der høres en alarmlyd. Tryk ikke flere gange.

  3. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret.

Røgalarmen bipper, og standby-LED'en blinker hvert 48. sekund

Batteriniveauet kan være lavt eller batteriet afladet. Udskift røgalarmen.

Røgalarmen bipper to gange, og standby-LED'en blinker hvert 48. sekund

  1. Rengør røgalarmen. Se afsnittet Vedligeholdelse.

  2. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret.

Røgalarmen udløser uventet en alarmlyd, selvom der hverken er røg, damp eller høj temperatur.

  1. Find den udløste røgalarm, som er markeret med en blinkende standby-LED og 3 bip hvert 4. sekund.

  2. Tryk på test-/stillefunktionsknappen for at indstille alarmlyden på pause. Den sammenkoblede enhed stopper alarmen inden for 10 sek.

  3. Rengør røgalarmen. Se Vedligeholdelse.

  4. Monter røgalarmen igen, og test den.

  5. Hvis problemet varer ved, eller hvis du har spørgsmål om garantien, skal du kontakte kundeservicecentret.

VIGTIG: Efter en alarmhændelse er den røgalarm, hvor standby-LED'en blinker hvert 2. sekund, den udløste røgalarm. Find røgalarmen, og følg trin 3 til 5.
TIP: Se også LED-indikationer – Forståelse af LED-status og tilhørende korrigerende foranstaltninger.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.