DUG_détecteur de fumée DC_WH-05

Fausse alarme

En cas de fausse alarme dans un groupe interconnecté, il est important d’identifier le ou les appareils déclencheurs en détectant les détecteurs de fumée avec une LED rouge clignotant toutes les 2 s ou en utilisant le journal historique des alarmes dans l’application.
Ces détecteurs de fumée doivent être nettoyés, entretenus ou remplacés si nécessaire.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.