DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Interconnexion d’appareils sans passerelle Wiser

Les détecteurs de fumée peuvent être connectés directement les uns aux autres via des connexions RF, même sans réseau de passerelle Wiser.

IMPORTANT: Tournez le commutateur d’alimentation sur la position MARCHE sur tous les appareils.
  1. Identifiez un détecteur de fumée et marquez-le comme Principal à l'aide d'une étiquette fournie. Les autres détecteurs de fumée sont considérés comme secondaires.

  2. Appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence du détecteur de fumée principal 3 fois en 2 s.


    La LED En attente s’allume pendant 30 s lorsque l’appareil se trouve en mode d’appairage.

  3. Identifiez un détecteur de fumée secondaire et appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence 3 fois en 2 s.


    La LED En attente clignote 3 fois sur les détecteurs de fumée principal et secondaire, indiquant que la connexion RF a réussi. Ensuite, sur le détecteur de fumée principal, la LED En attente s’allume à nouveau pendant 30 s.

Répétez l'étape 3 sur tous les détecteurs de fumée secondaires.

NOTE: Pour quitter le mode d’appairage, appuyez brièvement (< 0,5 s) 3 fois sur le bouton Test/Silence du détecteur de fumée principal. La LED En attente s’éteint, indiquant que le détecteur de fumée principal n’est pas en mode d’appairage.

IMPORTANT: Pour vous assurer que l’interconnexion est correcte, effectuez un test d’interconnexion sur tous les détecteurs de fumée avant et après l’installation. Voir test du ou des appareils interconnectés

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.