DUG_détecteur de fumée DC_WH-05

Maintenance et nettoyage

Une inspection mensuelle est recommandée pour s'assurer que le détecteur de fumée est exempt de poussière, de saleté et d'insectes. Le détecteur de fumée peut être aspiré (fortement recommandé) ou brossé avec une brosse douce pour éliminer la poussière, la saleté ou la graisse de cuisine accumulée. Appliquez une petite quantité de spray de surface sur un chiffon et essuyez autour du ou des détecteurs de fumée tous les 3 à 6 mois pour atténuer la pénétration d'insectes.

IMPORTANT:
  1. Testez toujours le détecteur de fumée après l'avoir nettoyé. Pour plus d'informations, consultez test de l'appareil.

  2. Si nécessaire, reportez-vous aux instructions d’installation pour obtenir davantage d’informations sur l’installation du détecteur de fumée.


AVIS
INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE DE L’ÉQUIPEMENT
  • Testez régulièrement le détecteur de fumée pour vérifier son fonctionnement et le bon état de la batterie.
  • Remplacez le détecteur de fumée au bout de 10 ans à compter de la date de fabrication.
  • N'ouvrez pas le boîtier du détecteur de fumée et ne le réparez pas vous-même. Il n’y a pas de pièces réparables à l’intérieur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.