DUG_détecteur de fumée DC_WH-05

Affichages LED

Appairage

Action de l'utilisateur

Affichage de la LED

Statut

Appuyez 3 fois sur le bouton Configurer/Reset.

La LED d'état clignote en orange, une fois par seconde.

Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Lorsque l'appairage est terminé, la LED d'état s'allume en vert pendant un certain temps avant de s'éteindre.

Réinitialisation

Action de l'utilisateur

Affichage de la LED

Statut

Appuyez 3 fois sur le bouton Configurer/Reset et maintenez-le enfoncé pendant > 10 s.

Au bout de 10 s, la LED d’état se met à clignoter en rouge.

L'appareil est en mode réinitialisation. Les réglages d’usine sont rétablis après 10 secondes. L'appareil redémarre et la LED d'état commence à clignoter en vert avant de s'éteindre.

Fonctionnement

Mode de fonctionnement LED En attente Son d’alarme Durée

Mode normal/mode En attente

Clignote toutes les 48 s

ARRÊT

—

Mode alarme

Alarme locale *

Clignote toutes les 1 s

3 bips toutes les 4 s

—

Alarme interconnectée

ARRÊT

3 bips toutes les 4 s

—

Mode Test

1 clignotement toutes les 1 s

3 bips toutes les 4 s

Jusqu’à ce que le bouton Test/Silence soit relâché

Test d’interconnexion sans fil

ARRÊT

3 bips continus toutes les 4 s

25 s

Mode silence

Clignote toutes les 8 s

ARRÊT

10 min

Mode Niveau de piles faible

Clignote toutes les 48 s

1 bip toutes les 48 s

Fin de vie : remplacer le détecteur de fumée

Mode défaut

2 clignotements toutes les 48 s

2 bips toutes les 48 s

Jusqu’à ce que le défaut ait été résolu

Mode désactivation

Niveau de piles faible

Clignote toutes les 24 s

ARRÊT

10 h

Défaut

2 clignotements toutes les 24 s

ARRÊT

10 h

Mémoire d’alarme

Clignote toutes les 48 s

ARRÊT

10 h

NOTE: Pour tous les modes de fonctionnement, la LED clignote en rouge.

* Pour les détecteurs de fumée locaux, toutes les LED rouges clignotent, tandis que pour les alarmes de température locales, seule la LED rouge En attente clignote.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.