DUG_détecteur de fumée DC_WH-05

Désactivation des alertes de l’appareil

Niveau de piles faible

Lorsque la batterie est faible, la LED En attente clignote toutes les 48 s en émettant un bip. Vous pouvez désactiver l’indication de batterie faible pendant 10 heures en appuyant brièvement une fois sur le bouton Test/Silence.

IMPORTANT: L’utilisateur doit remplacer l’appareil dans les 30 jours suivant la première alerte.
NOTE: Vous pouvez toujours vérifier le niveau actuel de la batterie dans le panneau de commande.

Détection des défauts

Lorsqu’un défaut du détecteur de fumée est détecté, 2 bips sont émis toutes les 48 s, et la LED En attente clignote. Vous pouvez désactiver l’indication pendant 10 heures en appuyant brièvement une fois sur le bouton Test/Silence.

Voir Dépannage.

Mémoire d’alarme

Dans un groupe interconnecté, la LED En attente de l’appareil déclenché clignote une fois toutes les 2 s pendant 72 heures après l’arrêt de l’alarme. Cela permet à l’utilisateur de repérer l’appareil qui a été déclenché par la fumée/température élevée. Appuyez une fois brièvement sur le bouton Test/Silence pour désactiver la LED clignotante pendant 10 heures.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.