DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Vérification de l’historique de l’appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez consulter les détections de fumée et de température élevée en accédant à l'historique des détecteurs de fumée.
NOTE: L’historique de tous les appareils est enregistré dans le cloud. Lorsque la connexion au cloud est perdue, l’historique des appareils disparaît.
  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le détecteur de fumée.
  2. Sur la page du panneau de commande de l’appareil, appuyez sur Historique.
    Sur la page Historique, vous pouvez voir la date, l’heure et le type d’alarme détecté.
    NOTE: L'historique des appareils peut être stocké pendant une durée maximale de 90 jours.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.