DUG_détecteur de fumée DC_WH-05

Utilisation de l’appareil

Le panneau de commande Détecteur de fumée vous permet de visualiser l’état actuel du détecteur de fumée et d'accéder à l'historique et aux paramètres.
  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le détecteur de fumée.

  2. Sur la page du panneau de commande Détecteur de fumée, vous pouvez voir les éléments suivants :

    • État actuel du détecteur de fumée (A)

    • Historique (B)

      NOTE: La page d’historique fournit des informations sur le détecteur de fumée (date, heure et type d’alarme détectée ; pour plus d’informations, reportez-vous à la section Vérification de l’historique des appareils).

    • Paramètres de l’équipement (C)

      NOTE: La page de réglage du détecteur de fumée donne des informations sur le réglage de la luminosité des LED du détecteur de fumée ; pour plus d’informations, voir Paramètres de luminosité LED.

    • Ajouter aux favoris (D)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.