DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

À l'aide de l'application Wiser Home, appairez votre détecteur de fumée à la passerelle Wiser.
IMPORTANT: Ne montez pas le détecteur de fumée avant de l'avoir appairé. Le bouton Configurer/Reset et le commutateur d’alimentation sont situés à l’arrière du détecteur de fumée.
NOTE: Lorsque plusieurs détecteurs de fumée sont associés à la même passerelle Wiser, une interconnexion de radiofréquences (RF) 868 MHz est automatiquement créée entre les détecteurs de fumée.
  1. Repérez le commutateur d’alimentation à l’arrière du détecteur de fumée. Utilisez un tournevis pour mettre le commutateur d’alimentation en position MARCHE.

    NOTE: Lorsque le détecteur de fumée est monté sur un mur ou au plafond, le commutateur d’alimentation est automatiquement allumé.
  2. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  3. Appuyez sur Equipements > > Sûreté et sécurité > Détecteur de fumée.
    SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur Contrôle > > Sûreté et sécurité > Détecteur de fumée.
  4. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur le détecteur de fumée.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer le détecteur de fumée manuellement et passez à l’étape 5.

    Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :

    • (A) : Saisissez l’Adresse Mac/EUI-64 et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.

    • (B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI–64 et le code d’installation.

  5. Appuyez sur Suivant, appuyez brièvement 3 fois sur le bouton Configuration/Reset et assurez-vous que la LED clignote en orange.

    Attendez quelques secondes que la LED passe au vert et l’application confirme que le détecteur de fumée est appairé.

  6. Appuyez sur Suivant et attribuez l'appareil à une nouvelle pièce ou à une pièce existante et appuyez sur Envoyer.
    IMPORTANT: L’écran suivant affiche la page Paramètres de l’équipement, dans laquelle vous avez la possibilité de configurer les paramètres lors du processus d’appairage ou ultérieurement. Si vous préférez les configurer ultérieurement, appuyez sur Envoyer. Pour plus d'informations sur les paramètres de l’équipement, consultez la section Configuration de l’équipement.

    Une fois le détecteur de fumée appairé, un écran d’appairage réussi s’affiche avec les options suivantes :

    • + Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.

    • Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.

    NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.

    Maintenant, vous pouvez voir le capteur nouvellement ajouté sur l’onglet Contrôle sous les onglets Tout et Pièce.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.