DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Ein Sekundär-Gerät trennen

Entfernen Sie einen Sekundär-Rauchmelder aus dem Montagesockel (siehe „Entfernen eines Geräts vom Montagesockel“ in der Bedienungsanleitung).
HINWEIS:
  • Entfernen Sie den Primär-Rauchmelder nicht.

  • Lesen Sie die folgenden Schritte, bevor Sie die Verbindung zu einem Sekundär-Rauchmelder trennen.

  1. Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter in der Position OFF/AUTO befindet.
  2. Halten Sie die Test/Hush-Taste gedrückt und drehen Sie gleichzeitig den Netzschalter in die Position ON (EIN).
    Die Standby-LED leuchtet 3 Sekunden lang auf.
  3. Halten Sie die Test/Hush-Taste gedrückt, bis die Standby-LED erlischt. Lassen Sie dann die Test/Hush-Taste los.
  4. Drücken Sie die Test/Hush-Taste kurz, wenn die Standby-LED wieder 3 Sekunden lang leuchtet.
    Die Standby-LED blinkt 5 Sekunden lang und zeigt an, dass die HF-Verbindung getrennt wurde. Anschließend blinkt die Status-LED 7 Mal grün.
    WICHTIG:
    • Wenn die Verbindung zum Sekundär-Rauchmelder erfolgreich getrennt wurde, stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf OFF/ AUTO steht.

    • Führen Sie einen Verbindungstest für alle verbleibenden Rauchalarme durch, wenn die Verbindung getrennt wurde. Siehe Verbundene(s) Gerät(e) testen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.