DUG_Rauchmelder DC_WH-05

Wartung und Reinigung

Eine monatliche Inspektion wird empfohlen, um sicherzustellen, dass der Rauchmelder staub-, schmutz- und insektenfrei ist. Zum Entfernen von angesammeltem Staub, Schmutz oder Küchenfett kann der Rauchmelder mit dem Staubsauger abgesaugt (dringend empfohlen) oder mit einer weichen Bürste abgebürstet werden. Tragen Sie eine kleine Menge Insektenspray auf ein Tuch auf und wischen Sie alle 3 bis 6 Monate um den/die Rauchmelder herum, um das Eindringen von Insekten zu verhindern.

WICHTIG:
  1. Testen Sie den Rauchmelder immer nach der Reinigung, weitere Informationen finden Sie unter Gerät testen.

  2. Weitere Informationen zur Installation des Rauchmelders finden Sie ggf. in der Installationsanleitung.


HINWEIS
WARTUNGSANWEISUNGEN FÜR GERÄTE
  • Testen Sie den Rauchmelder regelmäßig, um sicherzustellen, dass er funktioniert und die Batterie in gutem Zustand ist.
  • Ersetzen Sie den Rauchmelder nach 10 Jahren ab dem Herstellungsdatum.
  • Öffnen Sie das Gehäuse des Rauchmelders nicht und reparieren Sie den Rauchmelder nicht selbst. Im Inneren befinden sich keine zu wartenden Teile.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.