DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Gerät stummschalten

Rauchalarme unterdrücken

Bei einem Alarmereignis müssen Sie zunächst den/die Rauchmelder ermitteln, der/die Rauch erkannt hat/haben. Ihre LEDs blinken rot. Drücken Sie dann kurz die Test/Hush-Taste am Rauchmelder, um den Alarm zu stoppen.

WICHTIG: Im Stille Modus erkennt der Rauchmelder 10 Minuten lang keinen Rauch/keine hohe Temperatur. Nach 10 Minuten geht der Rauchmelder wieder in den Normalbetrieb über. Während dieser Zeit blinkt die Standby-LED einmal alle 8 s.
  • Wenn Rauch erkannt wird, während sich der Alarm im Stille Modus befindet, bleibt die Erkennung hoher Temperaturen aktiv.

  • Wird eine hohe Temperatur erkannt, während sich der Alarm im Stille Modus befindet, bleibt die Raucherkennung aktiv.

  • Wenn sowohl Rauch als auch hohe Temperatur gleichzeitig erkannt werden und der Alarm auf Stille Modus eingestellt ist, werden beide Erkennungen für 10 Minuten deaktiviert.

  • Wenn in verbundenen Systemen mehrfach Alarme mit rot blinkenden LEDs aktiv sind, drücken Sie kurz die Test/Hush-Taste an jedem Gerät. Alle Alarme verstummen innerhalb von 5 bis 10 Sekunden.

HINWEIS: Warten Sie 10 Minuten, bevor Sie einen Test durchführen, um eine Fehlfunktion des Rauchmelders zu vermeiden. Sobald das Gerät in den Stille Modus versetzt wurde, kann der Status in der Wiser App geprüft werden.

Vorübergehende Deaktivierung der Raucherkennung

Um die Raucherkennung eines Rauchmelders vorübergehend zu deaktivieren, drücken Sie einmal kurz die Test/Hush-Taste, wenn sich der Rauchmelder im Standby-Modus befindet. Der Rauchmelder erkennt 10 Minuten lang keinen Rauch. In dieser Betriebsart blinkt die Standby-LED einmal alle 8 s.

HINWEIS: Der Temperatursensor bleibt aktiv, selbst wenn die Raucherkennung deaktiviert ist.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.