DUG_Rauchmelder DC_WH-05

LED-Anzeigen

Verbindungsaufbau

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie die Setup/Reset-Taste 3 Mal.

Status-LED blinkt gelb, einmal pro Sekunde.

Der Kopplungsmodus ist 30 Sekunden lang aktiv. Nach Abschluss der Kopplung leuchtet die Status-LED einige Zeit grün, bevor sie erlischt.

Zurücksetzen

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie die Setup/Reset-Taste 3 Mal und halten Sie sie für > 10 s gedrückt.

Nach 10 Sekunden beginnt die Status-LED rot zu blinken.

Das Gerät ist im Zurücksetzungsmodus. Es wird nach 10 Sekunden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Gerät startet dann neu und die Status-LED beginnt grün zu blinken, bevor sie erlischt.

Betrieb

Betriebsmodus Standby-LED Alarmton Dauer

Normalmodus / Standby-Modus

Blinkt alle 48 s

AUS

Alarmmodus

Lokaler Alarm *

Blinkt jede Sekunde

3 Signaltöne alle 4 s

Verbundener Alarm

AUS

3 Signaltöne alle 4 s

Testmodus

1-maliges Blinken jede Sekunde

3 Signaltöne alle 4 s

Bis die Test/Hush-Taste losgelassen wird

Test der Drahtlosverbindung

AUS

Durchgehend 3 Signaltöne alle 4 s

25 s

Stille Modus

Blinkt alle 8 s

AUS

10 min

Modus schwache Batterie

Blinkt alle 48 s

1 Signalton alle 48 s

Lebensende: Rauchmelder ersetzen

Fehlermodus

2-maliges Blinken alle 48 s

2 Signaltöne alle 48 s

Bis der Fehler behoben wurde

Schlummermodus

Schwache Batterie

Blinkt alle 24 s

AUS

10 Std.

Fehler

2-maliges Blinken alle 24 s

AUS

10 Std.

Alarmspeicher

Blinkt alle 48 s

AUS

10 Std.

HINWEIS: Bei allen Betriebsarten blinkt die LED rot.

* Bei lokalen Rauchmeldern blinken alle roten LEDs, während bei lokalen Temperaturalarmen nur die rote Standby-LED blinkt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.