DUG_Rauchmelder DC_WH-05

Schlummerfunktion der Gerätewarnungen

Schwache Batterie

Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Standby-LED alle 48 Sekunden und es ertönt ein akustisches Signal. Sie können die Anzeige für schwache Batterie 10 Stunden lang stummschalten, indem Sie die Test/Hush-Taste einmal drücken.

WICHTIG: Der Nutzer muss das Gerät innerhalb von 30 Tagen nach der ersten Warnung austauschen.
HINWEIS: Sie können den aktuellen Batteriestand immer im Bedienfeld überprüfen.

Fehlererkennung

Wenn ein Rauchmelderfehler erkannt wird, ertönen alle 48 s 2 Pieptöne und die Standby-LED blinkt. Sie können die Anzeige 10 Stunden lang stummschalten, indem Sie die Test/Hush-Taste einmal drücken.

Siehe Problembehandlung.

Alarmspeicher

In einer verbundenen Gruppe blinkt die Standby-LED am ausgelösten Gerät alle 2 Sekunden 72 Stunden lang, nachdem der Alarm gestoppt wurde. Auf diese Weise kann der Benutzer das Gerät identifizieren, das durch Rauch bzw. hohe Temperatur ausgelöst wurde. Drücken Sie die Test/Hush-Taste einmal kurz, um die blinkende LED 10 Stunden lang stummzuschalten.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.