DUG_Rauchmelder DC_WH-05

Verbundene Geräte testen

Es ist möglich, alle Rauchmelder in einem verbundenen Netzwerk mit einem einzigen Vorgang gleichzeitig zu testen.
  1. Wählen Sie ein beliebiges verbundenes Gerät aus.
  2. Halten Sie die Test/Hush-Taste länger als 10 Sekunden lang gedrückt, bis an allen verbundenen Geräten ein Alarm ausgelöst wird.

  3. Wird bei den miteinander verbundenen Rauchmeldern kein Alarm ausgelöst, prüfen Sie, ob der Abstand zwischen den einzelnen Rauchmeldern innerhalb der Spezifikation liegt. Überprüfen Sie auch, ob der Rauchmelder eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert. Siehe Problembehandlung bei Rauchmeldern - Batterie.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.