DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Problembehandlung

Problem Lösung/Maßnahme

Der Rauchmelder erzeugt bei der Prüfung keinen Alarmton.

  1. Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter in der Position ON befindet und dass der Rauchmelder ordnungsgemäß installiert ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, entfernen Sie den Rauchmelder und installieren Sie ihn erneut.

  2. Drücken Sie die Test/Hush-Taste, bis ein Alarmton abgegeben wird. Nicht nacheinander drücken.

  3. Wenn das Problem weiterhin besteht oder wenn Sie Fragen zur Garantie haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Rauchmelder piept und Standby-LED blinkt alle 48 s

Die Batterie ist möglicherweise schwach oder entladen. Ersetzen Sie den Rauchmelder.

Der Rauchmelder piept zweimal und die Standby-LED blinkt alle 48 s

  1. Reinigen Sie den Rauchmelder. Siehe Abschnitt Wartung.

  2. Wenn das Problem weiterhin besteht oder wenn Sie Fragen zur Garantie haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Der Rauchmelder gibt unerwartet einen Alarmton ab, ohne dass Rauch, Dampf oder hohe Temperaturen vorhanden sind.

  1. Sie erkennen den ausgelösten Rauchmelder daran, dass seine Standby-LED blinkt und er alle 4 Sekunden 3 Pieptöne abgibt.

  2. Drücken Sie die Test/Hush-Taste, um den Alarmton anzuhalten. Das verbundene Gerät stoppt den Alarm innerhalb von 10 s.

  3. Reinigen Sie den Rauchmelder. Siehe Wartung.

  4. Installieren Sie den Rauchmelder wieder und testen Sie ihn.

  5. Wenn das Problem weiterhin besteht oder wenn Sie Fragen zur Garantie haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.

WICHTIG: Nach einem Alarmereignis ist der Rauchmelder, dessen Standby-LED alle 2 s blinkt, der ausgelöste Rauchmelder. Finden Sie den Rauchmelder und führen Sie die Schritte 3 bis 5 aus.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.