DUG_Rauchmelder DC_WH-05

Gerätehistorie überprüfen

Mit der Wiser Home App können Sie in der Rauchmelder-Historie die Erkennung von Rauch und hohen Temperaturen einsehen.
HINWEIS: Die gesamte Gerätehistorie wird in der Cloud gespeichert. Wenn die Cloud-Verbindung unterbrochen wird, wird die Gerätehistorie gelöscht.
  1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Alle Geräte oder auf die Registerkarte eines Raums, in dem sich der Rauchmelder befindet.
  2. Tippen Sie im Bedienfeld Gerätesteuerung auf Historie.
    Auf der Seite Historie können Sie das Datum, die Zeit und den Typ des erkannten Alarms sehen.
    HINWEIS: Die Gerätehistorie kann bis zu 90 Tage lang gespeichert werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.