DUG_Rauchmelder DC_WH-05

LED-Helligkeit einstellen

Sie können die LED-Helligkeit manuell auf Minimum und Maximum einstellen und auch die Wiser Home App verwenden.

LED-Helligkeit manuell ändern

  1. Wenn sich der Rauchmelder im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Test/Hush-Taste innerhalb von 2 Sekunden 3 Mal kurz.

  2. Wenn die rote LED leuchtet, drücken Sie kurz die Test/Hush-Taste, um zwischen Min. und Max. LED-Helligkeit umzuschalten.

  3. Drücken Sie die Test/Hush-Taste erneut 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden kurz, um die Helligkeitsstufe zu speichern. Andernfalls können Sie 30 Sekunden warten, bis die Standby-LED erlischt, dann wird die Helligkeitsstufe gespeichert.

LED-Helligkeit mit der App ändern

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

  2. Tippen Sie auf Geräte > Rauchmelder > LED-Anzeige (A).

  3. Drücken Sie kurz die Setup/Reset-Taste (S/R) am Gerät, um es vor Änderung der Helligkeitsstufe zu aktivieren.

  4. Wählen Sie in der App eine der folgenden Optionen (B) aus:

    • Maximum

    • Minimum

  5. Tippen Sie auf OK.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.