DUG_Rauchmelder DC_WH-05

Gerät mit dem Wiser Hub koppeln

Koppeln Sie Ihren Rauchmelder über die Wiser Home App mit dem Wiser Hub.
WICHTIG: Montieren Sie den Rauchmelder nicht vor der Kopplung. Die Setup/Reset-Taste und der Netzschalter befinden sich auf der Rückseite des Rauchmelders.
HINWEIS: Werden mehrere Rauchmelder mit demselben Wiser Hub gekoppelt, wird automatisch eine Funkverbindung mit 868 MHz zwischen den Rauchmeldern hergestellt.
  1. Lokalisieren Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Rauchmelders. Drehen Sie den Ein-/Aus-Schalter mithilfe eines Schraubendrehers auf EIN.

    HINWEIS: Wenn der Rauchmelder an einer Wand oder an der Decke montiert wird, wird der Netzschalter automatisch eingeschaltet.
  2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  3. Tippen Sie auf Geräte > > Sicherheit & Schutz > Rauchmelder.
    VORSCHLAG: Sie können auch durch Tippen auf Kontrolle > > Sicherheit & Schutz > Rauchmelder navigieren.
  4. Tippen Sie auf QR-Code scannen und erlauben Sie der Wiser Home App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen Sie dann den QR-Code auf dem Rauchmelder.
    WICHTIG:
    • Der QR-Code befindet sich auf der Rückseite des Sensors. Drehen Sie den Sensor, um den QR-Code zu finden.

    • Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um den Rauchmelder manuell zu koppeln und fahren Sie mit Schritt 5 fort.

    Wenn der QR-Code falsch ist, erscheint die Meldung Falscher QR-Code gescannt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • (A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.

    • (B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.

  5. Tippen Sie auf Weiter, drücken Sie dreimal kurz die Setup/Reset-Taste und vergewissern Sie sich, dass die LED gelb blinkt.

    Warten Sie einige Sekunden, bis die LED grün leuchtet und die App bestätigt, dass der Rauchmelder verbunden ist.

  6. Tippen Sie auf Weiter und weisen Sie das Gerät einem neuen Raum oder einem vorhandenen Raum zu und tippen Sie auf Eingeben.
    WICHTIG: Der nächste Bildschirm zeigt die Seite Geräteeinstellungen, auf der Sie die Einstellungen während des Kopplungsprozesses oder zu einem späteren Zeitpunkt konfigurieren können. Wenn Sie später konfigurieren möchten, tippen Sie auf Eingeben. Weitere Informationen zu den Geräteeinstellungen finden Sie im Abschnitt Gerät konfigurieren.

    Nachdem Sie den Rauchmelder gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:

    • + Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.

    • Verwendung Ihres Geräts: Antippen, um mit der Verwendung des gekoppelten Geräts zu beginnen.

    HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind.

    Jetzt können Sie das neu hinzugefügte Gerät auf der Registerkarte Kontrolle unter den Registerkarten Alle und Raum sehen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.